This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9534:用于端口扩展器的5V 和3.3V 组合端口电平

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9534, TCA9534A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/791540/tca9534-5v-and-3-3v-combined-port-levels-for-the-port-expander

器件型号:TCA9534

您好!

   我已经了解了 TCA9534规格并对此有疑问。

我的设计目的是使用 Vcc 为3.3V 的端口扩展器、其中两个 P0-P7端口将设置为输出连接到5V 逻辑电路、其余6端口将设置为输出连接到3.3V 逻辑。 I2C_SCL 和 SDA 与也以3.3V 电压运行的主器件通信。

连接至5V 逻辑的两个端口具有10K 上拉电阻器至5V、以限制流入端口的电流。

1.是否可以在设计中使用此 I2C 端口扩展器?

2.两个5V 逻辑 I/O 端口是否可以在 Vcc 为3.3V 时安全驱动为低电平或高电平?

如果有任何 TI 专家能回答这个问题、我将不胜感激。

谢谢、

RAM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RAM、

    您是否说过、其中两个端口将用作5V 逻辑的输入、其余6个端口将用于输出(Vcc 为3.3V、因此输出逻辑高电平将为3.3V、减去寄生效应导致的一些变化)。 我的理解是否正确? 否则、我还可以解释您的要求、即您希望器件上的2个端口在无法实现的输出高电平逻辑期间输出5V 电压(器件的 Vcc 为3.3V、因此无法输出5V 电压)。

    我假设前面的第一个假设、如果是这样、您的问题的答案是:

    "一. 是否可以将此 I2C 端口扩展器用于此设计目的?"

    我们的器件可耐受5V 电压、这意味着如果端口被设计为输入、那么即使在3.3V 电压下、它也可以作为 Vcc 进行处理。 不过、您不希望将端口设置为输出高逻辑、因为您将具有介于3.3V 和5V 之间的低阻抗路径。

    如果您在假设第二个假设的情况下提出要求、则该器件在 Vcc 为3.3V 时无法实现5V 输出。

    "二. 两个5V 逻辑 I/O 端口是否可以在 Vcc 为3.3V 时安全驱动为低电平或高电平?"

    我能得到一个您建议的方框图吗? 我们的器件是 I/O、但如果两个电压轨之间没有某种电阻、您可能不想将器件设置为3.3V 至5V 的输出。 否则、您将会得到短路。 该器件不使用二极管来防止器件灌入电流。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

                   很抱歉造成混淆。

    我指的是您的第一个假设。 端口扩展器将由 Vcc 在3.3V 时驱动。 所有8个端口都将设置为具有3.3V 逻辑高电平的端口扩展器的输出。

    逻辑高电平(3.3V)的两个输出将控制5V 电路的逻辑。 端口扩展器的输出到5V 电源轨有一个10K 上拉电阻器、可防止电源轨之间出现短路、如您所述。

    基于这种情况、端口扩展器是否安全使用?

    谢谢、

    RAM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RAM、

    '逻辑高电平(3.3V)的两个输出将控制5V 电路的逻辑。 端口扩展器的输出到5V 电源轨有一个10K 上拉电阻器、可防止电源轨之间出现短路、如您所述。

    基于这种情况、端口扩展器是否安全使用?"

    感谢您提供更多信息。 根据您提供的内容、您应该可以正常工作。 10k 足以防止短路。 当 I/O 为输入或甚至输出低电平时、我们的器件可耐受5V 电压、因此这不是问题。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

                    感谢您确认该器件。

    TCA9534和 TCA9534A 之间有何差异? 看起来与我完全一样。

    谢谢、


    RAM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RAM、

    唯一的区别是内部静态地址不同。

    其他所有内容都是相同的。

    谢谢、

    -Bobby