Other Parts Discussed in Thread: TCA9534, TCA9534A
您好!
我已经了解了 TCA9534规格并对此有疑问。
我的设计目的是使用 Vcc 为3.3V 的端口扩展器、其中两个 P0-P7端口将设置为输出连接到5V 逻辑电路、其余6端口将设置为输出连接到3.3V 逻辑。 I2C_SCL 和 SDA 与也以3.3V 电压运行的主器件通信。
连接至5V 逻辑的两个端口具有10K 上拉电阻器至5V、以限制流入端口的电流。
1.是否可以在设计中使用此 I2C 端口扩展器?
2.两个5V 逻辑 I/O 端口是否可以在 Vcc 为3.3V 时安全驱动为低电平或高电平?
如果有任何 TI 专家能回答这个问题、我将不胜感激。
谢谢、
RAM。