This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9544A:I/O 状态

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/792268/tca9544a-i-o-state

器件型号:TCA9544A

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

我是否可以知道上电但 I2C 主机未开始发送数据时的 I/O 状态? 上拉电阻?

因为我们看到函数块看起来有内部100K pu 高电阻器、或者说我的错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、Shu、

    "我是否可以知道上电但 I2C 主机未开始发送数据时的 I/O 状态? 是否上拉?"
    是的、I/O 端口将通过100k 上拉电阻以 Vcc 为基准。 (通电后尚未编程)

    "因为我们看到函数块看起来有内部100K pu 高电阻器、或者我的错误?"
    你是对的。

    谢谢、
    -Bobby