This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E6B06:持续电流

Guru**** 2805425 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD1E6B06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/792569/tpd1e6b06-continuous-current

器件型号:TPD1E6B06

您好!

我们正在考虑 使用 TPD1E6B06为一些暴露的5V 充电触点提供 ESD 保护。

我们想知道该二极管是否也可以提供反极性保护。 它是否能够在反极性情况下维持1A 的连续电流?

谢谢、
Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、该二极管不能接受1A 的连续电流、因为它是一个额定用于瞬态保护的 ESD 二极管。