This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF410:具有 DFE 的高级重定时器

Guru**** 2694645 points

Other Parts Discussed in Thread: DS110RT410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/792225/ds110df410-advanced-retimer-with-dfe

器件型号:DS110DF410
Thread 中讨论的其他器件:DS110RT410

尊敬的先生:

我为 我们的10G 背板应用选择 DS110DF410SQ。 它描述了 DFE 函数。 我是否可以知道 DFE 的优点?  

或者、对于成本问题、我只使用 DS110RT410就足够了、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luc年

    这取决于您的应用/ PCB 布局。

    1)。 如果插入损耗低于25dB 且没有串扰、则无需 DFE。

    2)。 如果插入损耗低于25dB 且存在串扰、则建议使用调整模式3。 在此模式下、DFE 以最小的 CTLE 增益进行调整。 CDR 锁定后、进一步的 DFE 适应会继续进行。

    3)。 如果插入损耗大于25dB 且存在串扰、则最好使用具有 DFE 的调整模式2。 在此模式下、DFE 在 CTLE 调整后进行调整。

    此致、Nasser