This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E01B04:TPD1E01B04/06可接受的放电次数

Guru**** 2535880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/788553/tpd1e01b04-tpd1e01b04-06-acceptable-number-of-discharges

器件型号:TPD1E01B04

尊敬的 e2e 支持:

我的客户需要了解放电次数如何影响我们的 TPD1B0x

-在组件使用寿命期间、我们可以承受的放电次数是否有任何信息?

-有否建议两次排放之间的时间?

-它如何影响 MTBF?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我将查找此信息。 我可以说、IEC61000-4-2标准在每个电平上有10个脉冲、其间有1秒。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    感谢您的反馈。

    您是否会获得更多要共享的数据?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们没有发布这些结果