This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5USBC400:TS5USBC400查询

Guru**** 2865910 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5USBC400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/792297/ts5usbc400-ts5usbc400-queries

器件型号:TS5USBC400

您好!

您能否就 TS5USBC400的以下问题提供帮助:

它是否也可用于切换1.8V 信号?

2. FLT 引脚何时置位?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitish、

    1.当您说1.8V 信号是共模电压还是 VIH =1.8V、单端时? 在第二种情况下、是、但应注意不要超过 OVP 阈值。  

    2.在 OVP 事件期间将 FLT 置为有效。 请参阅 图16。 过压保护波形、16V、用于直观说明。