This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS180-Q1:通过汽车认证的差动电平转换 LVDS

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS180, DS90LV049Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/792195/sn65lvds180-q1-automotive-qualified-differential-level-translation-lvds

器件型号:SN65LVDS180-Q1
主题中讨论的其他器件:SN65LVDS180DS90LV049Q-Q1

大家好、团队、

我正在尝试寻找一种用于在 MCU 和处理器之间进行电平转换的差分 RGMII TX 和 RX 线路的汽车解决方案、我发现唯一能够实现此目的的是 SN65LVDS (180/050)

该器件是否可用于对以100Mbs 运行的差分信号进行电平转换?

谢谢、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    SN65LVDS180/50/51-Q1可以将100MHz 差分(LVDS)信号转换为单端逻辑信号并对 另一个选项是 DS90LV049Q-Q1 (工作温度可高达125 C)。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yaser、

    感谢您的回答! 我真正需要做的是将差分电压转换为不同的差分电压。 是否有适合这种情况的汽车器件创意?

    最棒的
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    上述所有器件均可将差分转换为单端或 v.v 我们确实有差分至差分缓冲器、但遗憾的是、它们都不是汽车类的。

    此致、
    相位