This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1793:TI 最新的隔离式 RS422器件系列是什么?

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/792226/sn65hvd1793-what-is-ti-s-latest-isolated-rs422-family-of-parts

器件型号:SN65HVD1793
主题中讨论的其他器件:ISO1412

符合以下要求的最佳隔离式 RS-422器件是什么:

 

-全双工

速度500kbps - 20Mbps

隔离电压无关紧要

 我对具有和不具有隔离式电源的器件感兴趣、但更关注电路板上不需要隔离式电源的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您发帖到 E2E! 请允许我们查看哪些器件最符合这些要求、并在下一个工作日内作出响应。

    最棒的

    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josh %20Mandich、

    ISO1412是我们最新的隔离式全双工 RS-485/RS-422收发器。 它的最大数据速率为500kbps。 虽然它不需要隔离式电源即可正常工作、但系统需要使用隔离层来保持整个隔离层。 您能否进一步解释系统的隔离需求?

    尊敬的、
    卢卡斯