This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN330:TCAN330保护电路

Guru**** 2868720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/792257/tcan330-tcan330-protection-circuit

器件型号:TCAN330

大家好、

 

客户计划使用3.3V CAN 收发器。

如果客户误接5V CAN 收发器板、则 ACK 信号可能为4.5V。

器件将正常工作。 但问题之一是、3.3V CAN 收发器上 CANH 到 Vcc 的反向电流。

它可能会损坏连接3.3V CAN 同一电源轨的 uC。  

我想知道是否有适合这种情况的保护电路。  

此致、

Yoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yoshi-San、

    这种情况不会导致问题。 CANH 驱动器包含一个串联二极管、可在 CANH 上的电压较大时阻止电流从 CANH 流向 VCC。 请告诉我这是否不清楚、或者您是否有任何其他问题。

    此致、
    Max Robertson