This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB960-Q1:ESD 保护

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E02B04-Q1, TPD1E05U06-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/792192/ds90ub960-q1-esd-protection

器件型号:DS90UB960-Q1
主题中讨论的其他器件:TPD4E02B04-Q1TPD1E05U06-Q1

大家好、

我的客户正在尝试了解是否应在其设计中添加 ESD 保护、而我在其他帖子中发现一些建议应该添加 ESD 保护、但从未明确指出器件的位置和位置。

 

我的理解是应该添加它、因此我建议在交流耦合电容器和960之间使用 TPD1E05U06-Q1或 TPD4E02B04-Q1、但 PoC 的电源部分是否也需要它? 铁氧体磁珠和电容器是否足以保护电源轨?

此致、Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Diego、
    ESD 器件有助于在高速布线中将能量放电到接地端、通常建议将 ESD 器件靠近连接器。

    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的理解是、由于大多数 ESD 器件的电压限制、它应放置在交流耦合电容器和960之间、请确认 ESD 器件上的输入电容大小可接受。 PoC 的电源部分是否还需要该电容器、或者铁氧体磁珠和电容器是否足以保护电源轨?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    对于4Gbps 链路、通常建议使用0.25pf
    2.一般来说,钳位电压越高,从 ESD 器件的角度来看,ESD 保护就越好。 对于实际系统、例如、如果 FPD-Link 电压为1.8V、则 ESD 器件也可以选择12V 钳位电压、这也可以承受 PoC 电压。 ESD 器件可在 ESD zap 测试中帮助放电更高的电压。

    此致、
    Steven