This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV047A:LVDS 中继(中继器)器件

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV048A, DS90LV047A, DS10BR150, DS90LV804

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/791959/ds90lv047a-lvds-relay-repeater-device

器件型号:DS90LV047A
主题中讨论的其他器件:DS90LV048ADS10BR150DS90LV804

您好、员工。

LVDS 继电器件

DS90LV047A 和 DS90LV048A 之间的中继器(缓冲器)
如果需要额外连接、请介绍推荐的器件。

DS90LV047A (LVDS)⇒(LVDS)中继器⇒(LVDS) DS90LV048A

・传输速度10Mbps
・传输距离最大200mm
・通道数1个电路板、用于8通道、4通道或8通道产品

※我们相信 DS10BR150是可以使用的、
※请告诉我推荐的器件。 (最新器件)

此致
自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Cafain,

    一个选项是 DS90LV804、这是一个4通道缓冲器。 您认为 DS90LV047A 驱动器和 DS90LV048A 接收器之间是否需要缓冲器(中继器)? 对于此速率和距离、我通常不会期望需要缓冲器。 "附加连接"是什么意思? 图表会有所帮助。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaser - San

    感谢您的支持。

    查看数据表中的图17、我们预计不需要该缓冲器。

    此致

    自助餐厅