This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3243E:MAX3243ECDBR 封装材料问题

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/791404/max3243e-max3243ecdbr-package-material-issue

器件型号:MAX3243E

我想了解 MAX3243ECDBR 封装材料、如下图所示。 但我在数据表中找不到它。

在下表中找不到 DB 封装图。

任何人都可以帮助我解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Skate、您好!

    感谢您提出这个问题。 我将与我们的文档团队一起研究该问题、看看我们是否可以解决该问题、并将此信息显示在数据表中。 这可能需要几天时间-我计划在周一之前向您提供最新信息。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    滑板、

    在我们处理数据表问题时、我至少可以让您知道这些值、以防您更快地需要这些值。

    卷带直径:330 mm
    拨禾轮宽度:16.4毫米
    A0:8.2毫米
    B0:10.5mm
    K0:2.5毫米
    P1:12毫米
    宽:16毫米
    引脚1象限:1.

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    这正是我想要的数据。