This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100BR210:LOS 的功能是什么?

Guru**** 2909390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/791292/ds100br210-what-is-the-function-of-los

器件型号:DS100BR210

尊敬的团队:

您能否提供有关 LOS 引脚的更多详细信息? 我不知道这个引脚的功能和用途是什么。  

以及如何使用 LOS 引脚?

请帮助我了解何时应使用此引脚。

谢谢你。

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    LOS 引脚是"信号丢失"指示。  该引脚的默认设置是监控通道 A 输入。

    LOS 引脚是漏极开路、需要一个电阻器上拉以实现 VOH。

    输出将通过信号拉至低电平。

    在没有信号的情况下、输出将变为高阻态并允许电阻器上拉 LOS 上的电压。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lee、

    我可以将其保持浮动吗? 我们将使用此 LOS 引脚的哪种情况?

    谢谢。
    Jim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    是的、它是一个输出、因此可以将引脚保持悬空。

    此引脚已用于 SFP+和 QSFP 应用

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lee、

    感谢你的帮助。

    Jim