This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:有关热插拔设计的问题

Guru**** 2778165 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/790956/pca9306-questions-about-hot-plug-design

器件型号:PCA9306

尊敬的团队:

系统方案图如上图所示。

9306在主板和子模块之间充当桥接器。 可以 插入和拔下子模块。

我们 客户的设计是、在插入子模块并使其稳定后、子模块由控制板供电。 在 整个过程中、它们将 EN 引脚保持为高电平。

那么、问题是 这样的设计是否会对热插拔产生不良影响?

 

此致、

利嘉

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Lija、

    "那么、问题是这样的设计是否会对热插拔产生不良影响?"
    由于 ENABLE 在整个时间内保持高电平、1.8V I2C 总线将看到热插拔事件引起的任何毛刺脉冲。 (子模块具有寄生电容、在插入事件期间会暂时将 I2C 总线驱动为低电平。)

    一个问题是、I2C 总线上还有其他什么? 是仅 FPGA 吗? 如果是、我认为热插拔事件不会导致 FPGA 出现问题。 如果总线上有其他从器件、我们可能会对此感到担忧。

    目前、如果您只启用 PCA9306、则它将仅提供电平转换、不会对热插拔事件有所帮助。

    您对子模块是否有任何控制? 我们确实有一个器件可以帮助解决这一问题。

    谢谢、
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bobby

    下面是另一个问题、您能否评估这种方法是否会对芯片本身造成损害。

    换言之,热插拔是否会损坏9306?

    在插入过程中、无需担心可能的干扰信号。 客户将通过软件将其过滤掉。

    谢谢、
    利嘉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lijia、您好!

    “换句话说,热插拔是否会损坏9306?”

    这里的简短答案是我不认为(不太可能)、但如果是这样、则有分立式解决方案可以解决这一问题。

    通常、热插拔事件会在短时间内将信号驱动为低电平接地。 如果 PCA9306和子卡之间存在大量电感、那么我认为热插拔事件可能会损坏器件、原因是摆动到接地会导致较大的下冲超出器件的绝对最小值。 最好在 SDA/SCL 线路上放置一个钳位二极管来提供该功能。 如果我们认为 SDA/SCL 电源轨在热插拔事件期间上拉至允许的电压范围以上、电压抑制二极管也会很有用。 (我不认为会、但我不确定)。

    -Bobby