This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75188:IC 温度过高

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: LT1030, TRS3237E, SN75188

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/790926/sn75188-ic-temp-is-too-high

器件型号:SN75188
主题中讨论的其他器件:LT1030TRS3237E

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

请问 SN75188D 的正常工作温度是多少?
因为当 TA 为25时、温度达到69.5。
IC 很热。

我们的 V+和 V-为12v 连接。


正常吗? 如果不是、有什么想法可以解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shu-Cheng、您好!

    只需澄清一下、V+引脚是否连接到+12V、V-引脚是否连接到-12V? 我只想确保两个引脚不会同时连接到+12V。 将两个电源引脚连接到+12V 将在 V-引脚的建议工作范围之外运行。
    您对此器件的应用是什么?

    此致、
    Max Megee
    TI 收发器应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    感谢您的回复。

    原理图如下所示

    我们认为我们没有超过 IC 规格。

    我们的应用是 IPC COM MB。

    那么、对这 种现象有什么经验吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、舒成

    经过一些调查、似乎可以根据提供的数据表参数预期进行温度测量。  数据表给出了86摄氏度/瓦的 D 封装的 θ_JA (热阻)  使用数据表第3页绝对最大额定值表注3中提供的公式、我们可以计算器件的估算功率耗散:

    PD =(TJ - TA)/Theta_JA     

    由于您在封装环境温度为25C 时测得的温度为69.5C、因此 TJ = 69.5且 TA = 25。

    PD =(69.5 - 25)/ 86

    PD = 517mW

    当 VCC 轨为+/- 12V 时、这似乎是一个合理的功率耗散值、因为数据表规定了空载单元在这些电压轨上的最大功率耗散为576mW。  因此、测量的温度是预期的、这是合理的。

    出于您的考虑、SN75188器件是一款用于 RS-232通信的非常旧的器件。  您可能需要考虑使用较新的器件。  LT1030器件看起来与您当前的解决方案相当、可提供更好的热性能。  使用 TRS3237E 器件可实现更好的热性能。  该器件是一款5驱动器、3接收器 RS-232器件。  我知道您当前的实施方案不需要专门使用3个接收器、但封装尺寸相当、TRS3237E 的热性能应明显低于 SN75188。  您可以在此处参考这两个器件的数据表:

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lt1030.pdf

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/trs3237e.pdf

    此致、

    Max Megee