This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1476:未供电的驱动器输出阻抗

Guru**** 2875980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/792107/sn65hvd1476-unpowered-driver-output-impedance

器件型号:SN65HVD1476

SLLSEJ8D 版数据表的图29似乎表明、即使器件未通电、驱动器级(Y 和 Z)的输出阻抗也会很高。 绝对最大额定值表明、-13V 至+16.5V 之间的电压是正确的。

当 Vcc = 0V 时、请确认没有内部漏电流通过输出进入器件的漏电路径

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steve、

    是的、我可以确认这一点。 您可以在"总线输入电流"规格中找到预期的泄漏电流、该规格将 VCC = 0V 列为测试条件。 (这是现代 RS-485收发器中的一个常见功能、因为在未通电时保持高阻态输入对于允许将节点安装到活动网络而不中断通信并允许跨网络灵活进行电源定序非常重要。)

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最大值-

    总线输入电流规格(II)为333uA -是否适用于驱动器(图29)和接收器(图28)。 我们更关心驱动器-在施加12V 电压时、电流是否远低于333uA?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    该规格适用于其中一种、但通常情况下、进入非活动驱动器的泄漏电流明显小于进入接收器的泄漏电流(由于您提到的输入等效电路图中显示的电阻网络)。  为了更好地说明这一点、下面是"A"输入的曲线轨迹("B"看起来是相同的):

    下面是"Y"输出的曲线轨迹("Z"看起来是相同的):

    此致、
    最大