This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3412A:PCIe 第1代扩展器

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3412A, HD3SS3411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/791029/hd3ss3412a-pcie-gen-1-extender

器件型号:HD3SS3412A
主题中讨论的其他器件: HD3SS3411

大家好、

您能否帮助找到可将 PCIe 第1代通道连接到第4代 PCIe 的解决方案?

像 PCIe 第1代扩展器一样工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bonnie、您好!

    PCIe 本质上是一个1:1串行链路。  有一些主动协议感知开关可用于操控和分配 PCIe 拓扑。  TI 不制造此类组件。  PCIe 上使用 HD3SS3412A 等无源开关来提供在1:1 PCIe 连接之间切换的无源机制。  一次只能连接一个。

    您是否要求同时将单通道 PCIe 链路连接到4个不同的位置?

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    开关正常、但看起来像3412只能从1个信道切换到2个器件?

    我需要1到4个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bonnie、您好!

    此应用需要多快的速度才能在第1代工作? Gen2还是 Gen3?

      如果通道足够短、能够处理与无源开关相关的额外损耗、则可以将多个开关级联在一起。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCIe 第1代、

    您有任何参考电路吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bonnie、您好!

    我没有基准电路、但在第1代、应该不存在性能或带宽问题。  您将需要3个2:1开关来在每个方向上进行4:1开关。

    下面是 PCIe 1x 通道2.5Gbps 解决方案接口的基本图片。  一次只能选择一条路径、解决方案不是动态的、需要 在  加电时配置选择逻辑并保持恒定。  对于这种类型的应用、每个多路复用器都需要像 HD3SS3411那样的独立 SEL 控制。

    此致、

    Lee