This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD8S300:与 TUSB564配合使用时、SBU OVP 阈值似乎太大

Guru**** 2391125 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB564, TPS65982, TPD8S300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/792032/tpd8s300-sbu-ovp-threshold-seemed-to-be-too-large-when-used-with-the-tusb564

器件型号:TPD8S300
主题中讨论的其他器件:TUSB564TPS65982

大家好、

我的客户在 UFP 应用中使用 TPD8S300、TPS65982和 TUSB564。  

我们注意到最大绝对值 TUSB564 SBU 引脚的额定值为4V、而最小值为  TPD8S300的 SBU OVP 阈值为4.35V

在这种情况下、TUSB564可能会在 TPD8S300对故障情况做出反应之前出现问题。 您对此有什么建议吗?

谢谢!

许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roy、您好!

    这可能会损坏 TUSB564。 4.35V 是用于 Type-C VBUS 短路保护的最低阈值。 我建议与负责支持 TUSB564的团队联系、看看他们是否有任何其他具有更高阈值电压的器件。

    希望这有助于回答您的问题。 如果是、请单击"已解决我的问题"