This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF230:集成2×2交叉点

Guru**** 2766615 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF230EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/791851/ds250df230-integrated-2-2-cross-point

器件型号:DS250DF230

尊敬的先生:

根据集成 2×2交叉点的数据表说明

非破坏性片上眼图监视器以及 PRBS 发生器和校验器可用于系统内诊断

 

PRBS 发生器能否检查以下2个环路? 谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luc年

    您可以从 RX0至 TX1、从 RX1至 TX0执行此操作。 器件不支持从 RX0回路到 RX1或 TX0回路到 TX1。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢主席先生。

     由于数据表未显示布局规则、是否也可以为我提供布局指南? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luc年

    布局指南是数据表应用部分的一部分。 请参阅本节。

    此外、DS250DF230EVM PCB 布局是设计文档的一部分、您也可以查看此 Allegro PCB 布局。

    RRegards、Nasser