This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:关于 I2C 的使用、SMBus 的使用

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/791572/tusb8020b-regarding-the-use-of-i2c-smbus-use

器件型号:TUSB8020B

您好,

 我们使用 TUSB8020B IC 将 USB 主机连接器和 LTE 与处理器相连。

DP - LTE、USB 主机连接器

向上- 处理器 USB 引脚。

我们想知道 我们的设计中是需要 SMBus 还是 I2C 协议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SMBus 和 I2C 模式允许您访问器件设置。 此模式之间的主要区别在于 SMBus 是从模式、而 I2C 模式是主模式。 在 I2C 模式下、需要 EEPROM 或其他 I2C 从器件。 这是否能回答您的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

     您能否详细说明器件设置、请参阅我之前查询消息中基于 该映像中架构的附加映像、我们将需要对器件设置进行任何访问。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diwakar、

    根据器件设置、我是指数据表中列出的所有寄存器。 换句话说、I2C 模式和 SMBus 模式将对 TUSB8020B 寄存器具有相同的访问量。 我似乎未能理解您的问题。 很难说您是否需要根据上图访问这些寄存器。 I2C 和 SMBus 模式为您提供了更大的灵活性。 如果您只需要 TUSB8020B 的默认操作、那么使用正确的引脚搭接就足够了。 其中一个示例是将使用默认的 USB 集线器描述符。 如果要更改寄存器 prodStringLen、mfgStringByte[n]或任何其他影响报告给 USB 主机的 USB 集线器描述符的寄存器、则应使用 I2C 或 SMBus。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你 Malik