This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:GRSTz、带刚放置的电容外壳

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/792027/tusb8041-grstz-with-just-putting-capacitance-case

器件型号:TUSB8041

你好

 

TUSB8041数据表说明了这一点

“μF VDD11电源在 VDD33电源之前保持稳定,才能使用 GRSTz 引脚上的1 μ F 电容器。” P34上。

 

我认为 GRSTz 只是低电平有效的 REST 输入引脚。 为什么在该引脚上放置电容作为复位信号工作?

为什么它仅在 VDD33电源第一种情况下工作?

 

此致、

OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oba-San

    TUSB8041在 GRSTz 上有一个内部上拉电阻器、因此这个内部上拉电阻器和外部电容器产生一个 RC 时间恒定延迟。 对于大多数应用、这个由外部电容器和内部上拉电阻器创建的无源复位电路在 GRSTz 上提供一个足够的复位脉冲、但是您也许需要改变电容器值来满足数据表第11页列出的时序要求。 此外、如果客户系统在1.1V 之前斜升3.3V、则可能需要有源复位、因为 GRSTz 上的内部上拉电阻连接到3.3V 电源轨。

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB8041有一个内部上拉电阻器、此上拉电阻器将为 GRST 上的电容充电。 VDD 应在 VDD33之前上升、以确保输出驱动器具有定义的输入、并且状态机已初始化、从而防止 TUSB8041进入任何未知状态。