This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5748:如何为 TUSB322I?设置软件

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB322I, HD3SS3212, AM5748

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/791302/am5748-how-to-set-up-software-for-tusb322i

主题中讨论的其他器件:TUSB322IHD3SS3212AM5748

您好:

定制卡: AM5748

SDK:PROCESSOR-SDK-LINUX-AM57x_04_03_00_05

如何查找 TUSB322I 的软件设置部分?

是否有适用于 type-c 的用户手册?

下图是有关 typedC 和 TYPEA 信号选择的信息。hd3ss3212:

TUSB322I 器件可在 USB Type-C 端口上实现 Type-C 配置通道(CC)逻辑。 
使用 CC 引脚确定端口连接状态和电缆方向、角色检测和 Type-C 电流模式控制。 







  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。



    TUSB322I 无需软件、这是一种基于状态机的设计、取决于 CC1/2状态、驱动其 DIR 引脚。

    有关 USB Type C 操作、请参阅 TUSB322I 数据表和 Type C 规范。


    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:


    请参阅 HD3SS3212手册、了解芯片和连接器之间的 TX 端子只需添加0.1个电容器。


    我现在使用两个 HD3SS3212芯片。 那么、在两个芯片之间、是否需要在 TX 和 RX 端子上添加0.1个电容器?


    HD3SS3212和主芯片 AM5748之间的 TX/RX 是否应增加0.1电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    HD3SS3212芯片的 B0P 可以连接到 typedC 接口上的 TX1P 还是 TX2P。 或 B0P 只能连接到 TX1P、C0P 连接到 TX2P。 无法将 TX2P 连接到 B0P???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    HD3SS3212是 FET 开关。 TX 的连接将是

    AM5748 --直流耦合-- HD3SS3212 --直流耦合-- HD3SS3212 --交流耦合--连接器

    对于 RX、它假设连接到 RX 的任何设备都是交流耦合的

    AM5748 --直流耦合-- HD3SS3212 --直流耦合-- HD3SS3212 --直流耦合--连接器--交流耦合

    您可以将 TX1或 TX2连接到 B0P。

    谢谢
    David