This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041A:TUSB8041A 睡眠模式

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041, TUSB8041A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/791875/tusb8041a-tusb8041a-sleep-mode

器件型号:TUSB8041A
主题中讨论的其他器件:TUSB8041

嗨、大家好

TUSB8041和 TUSB8041A 是否具有睡眠模式? 因为我们要在机器人系统中使用它。 我们希望在低功耗模式下控制该器件。 那么、我想知道我们是否有该模式? 如何进入此睡眠模式?

谢谢

-彭芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pengfei:

    TUSB8041和 TUSB8041A 都具有称为挂起模式的低功耗模式。 当 USB 集线器连接到 USB 主机并强制进入 U3状态时、可以进入此模式。 每个数据表中的数字是在未连接 USB 器件时测得的。