This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB564RNQEVM:AUXP/N 上拉/下拉电阻器

Guru**** 2928100 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/792018/tusb564rnqevm-auxp-n-pull-up-pull-down-resistors

器件型号:TUSB564RNQEVM
主题中讨论的其他器件:TUSB564

大家好、

我想知道为什么在 TUSB564 EVM 原理图中将 AUXP/N 电阻器(R4、R5)标记为 DNP、而在 TUSB564数据表中、这些电阻器被认为是必需的?

谢谢!

许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊

    EVM 假设上拉/下拉电阻和交流耦合电容已经位于 DP 接收器内部、该接收器将连接到 EVM DP 连接器。

    数据表显示了当 TUSB564被设计在 DP 接收器内时的建议实现。

    谢谢
    David