This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65176B:SN65176B 损坏问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65176B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/789227/sn65176b-sn65176b-damage-issue

器件型号:SN65176B

尊敬的所有人:

  50块样品板、全部 SN65176B 损坏、重复使用其他批量生产、测试正常! 以下测试阻抗与 GND 的对比度、如果对此问题有良好的建议。谢谢!

引脚      正常   异常1  异常2  异常3

1   、0、659       无穷          大       无穷大

其他引脚的阻抗正常。

异常 IC、主板插入电源、但不要按上电键、PIN4电压为1.8V、PIN8电压为0.8V、按下上电键时、SN65176B 会冒烟并损坏。

正常 IC、主板插入电源、但不要按下加电键、PIN4电压为3.3V、PIN8电压大约为0V、按下加电键时、SN65176B 正常运行。

MCU 支持3.3V 待机电源至 PIN4和 PIN8 5V 当不按加电键时不加电。下面是 sch。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Xiaowei、

    原理图图像似乎无法正确开机自检-您是否可以尝试再次发送? 此外、您能告诉我们正常 IC 和异常 IC 的日期/批次代码(或顶部标记)吗? 一般而言、我不知道在没有 VCC 供电的情况下向 D 输入施加电压会有什么问题。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正常 IC:75MMNDH、86MMNDH

    异常 IC:79MACLKG4、7BMACLKG4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供这些信息。 我想了解有关这些器件的更多信息-如果向您的 myTI 帐户注册的地址发送电子邮件、以便我们可以私下继续讨论、那可以吗?

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复,您能否向我们的 EE 发送电子邮件 ,他的电子邮件地址是 jy.wang@cstipc.om,再次感谢您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我刚刚发送了电子邮件。 我认为该主题现在已关闭、但可以随时跟进您的其他问题。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大

    我已回复您的电子邮件,但当我回复您时,邮件应答消息如下所示,这是什么问题?

    您发送到邮件列表'emaile2e'的邮件,主题行为:

     

      [外部]=?UTF-8?Q?=E7=AD=94=E5=A4=8D:_Interface_forum:_SN65176B:_S?=?UTF-8?Q?N65176b_Damage _ Issue?=

     

    未发送给列表订阅者,因为您无权将邮件发送到此邮件列表。

     

    如果您没有向上面指定的邮件列表发送邮件,请注意,指定的列表可能已订阅您发送邮件的列表。 在这种情况下,只有命名列表的用户才会收到您的消息。

     

    如果您要请求向命名列表发送消息的权限、请联系列表所有者

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hank、

    这很奇怪、我不确定问题会是什么。 我向您发送了另一封电子邮件、其中包含一些直接电子邮件地址、以便您能够接收外部电子邮件。 如果您仍有问题、请告诉我。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉,电子邮件地址错误,应该是“jy.wang@cstipc.com”;我收到的电子邮件只是来自 E2E 系统而不是来自您,所以我无法回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的澄清。 我已重新发送电子邮件。

    最大