Other Parts Discussed in Thread: SN65176B
尊敬的所有人:
50块样品板、全部 SN65176B 损坏、重复使用其他批量生产、测试正常! 以下测试阻抗与 GND 的对比度、如果对此问题有良好的建议。谢谢!
引脚 正常 异常1 异常2 异常3
1 、0、659 无穷 大 无穷大
其他引脚的阻抗正常。
异常 IC、主板插入电源、但不要按上电键、PIN4电压为1.8V、PIN8电压为0.8V、按下上电键时、SN65176B 会冒烟并损坏。
正常 IC、主板插入电源、但不要按下加电键、PIN4电压为3.3V、PIN8电压大约为0V、按下加电键时、SN65176B 正常运行。
MCU 支持3.3V 待机电源至 PIN4和 PIN8 5V 当不按加电键时不加电。下面是 sch。