This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65983B:如何修改0x29控制配置寄存器?

Guru**** 2541740 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65983B, TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/790999/tps65983b-how-to-modify-0x29-control-config-register

器件型号:TPS65983B
主题中讨论的其他器件: TPS65982

您好!

当 TPS65983B 用于 Titan Ridge (笔记本电脑)时出现问题 、 无法更改0x29控制配置。 TPS65983应用定制工具未显示该选项。 当我们尝试访问983B 时、它看起来(0x29)是只读寄存器。

我们希望 TPS65983B 像 TPS65982那样在 0x29设置 下运行、因为首选电源和首选数据 DFP (主机)。

请建议如何执行此操作。

谢谢。   

此致、

GIM 歌曲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TPS65983B 旨在与特定的 Intel Thunderbolt 参考设计完全匹配。 这些设计限制是器件固件的一部分、也出现在 TPS65983B 特定应用配置工具中。 这意味着定制仅限于'83B 工具中提供的选项、而针对其他器件(如 TPS65982)提供的某些选项不适用于'83B。

    此致、
    Scott
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    感谢您的反馈。 现在、我们已经了解到 TPS65983B 应用配置工具专门用于 Intel Thunderbolt 参考设计、用作器件而不是主机。

    谢谢。

    此致、

    GIM 歌曲