This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB522P:TUSBEVM

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB522P, TUSB522PEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/791333/tusb522p-tusbevm

器件型号:TUSB522P

您好!

主机和 TUSB522P 之间的原理图连接在 TUSB522PEVM (SLLU244-August2016)和 TUSB522P (SLLSEV9B-July2016 - 2017年11月修订版)之间有所不同。

在 TUSB522P 的第11页(SLLSEV9B-July2016 - 2017年11月修订版)中、USB 主机 TXN 和 TXP 分别连接到 TUSB522P RX1N 和 RX1P。 这是 Tx 到 RX。

在 TUSB522PEVM (SLLU244-August2016)的第6页上、USB 接收器 TXN 和 TXP 分别连接到 TUSB522P TX1N 和 TX1P。 这是 Tx 到 Tx。

此致、

FuLien

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FuLien

    数据表显示了嵌入式 USB 主机与 TUSB522P 之间的连接、而 EVM 显示了 B 型插座与 TUSB522P 之间的连接。

    如果您看一下 USB 电缆组件布线、则 SSTX 连接到 SSRX、而 SSTRX 连接到 SSTX。 因此、对于 EVM、整个连接将是

    主机(SSTX)---- SSTX (A 型插座)--- SSRX (B 型插座)--- TUSB522P RX

    主机(SSRX)--- SSRX (A 型插座)--- SSTX (B 型插座)--- TUSB522P TX  

    插座始终将 SSTX 定义为发送(传出)、将 SSRX 定义为接收(传入)。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    非常感谢。 感谢您的澄清。

    此致、

    FuLien