This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B715:总线驱动器和电平转换

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: P82B715

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/791757/p82b715-bus-driver-and-level-translation

器件型号:P82B715

你好。  

我从数据表中了解到、SX 和 LX 与 Vcc P82B715无关。

我有一条3.3V I2C 总线(MCU)、需要通过连接至5V I2C 总线的电缆进行驱动(温度感测)。

我将 MCU 信号(3V3)上拉至3V3、并连接 到 P82B715 Sx 侧(Vcc 为5V)。 LX 侧被拉至5V 并连接至3m 电缆。

电缆的另一端是连接 在 LX 引脚上的另一个 P82B715 (Vcc 为5V)。 我的目标温度传感器通过5V 上拉电阻连接到 Sx 引脚。

我构建了这个系统、我看到 MCU 引脚上升至5V、而不是预期的3V3。  

我能否以这种方式使用器件?  

谢谢

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mark、

    从您描述的内容来看、听起来应该可以正常工作、但我不希望 MCU 引脚上升到5V。 您能否在 MCU 侧提供 P82B715的原理图?

    谢谢、
    -Bobby