This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:未使用的下行端口

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/791578/tusb8041-unused-downstream-port

器件型号:TUSB8041

您好!

 

当未使用下行端口时、是否可以将以下所有引脚保持断开状态?

 

USB_SSTXP_DNx

USB_SSTXM_DNx

USB_SSRXP_DNx

USB_SSRXM_DNx

USB_DP_UP     

USB_DM_UP     

PWRCTLx/BATENx

OVERCURxz   

 

此致、

OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    OBA、

    简而言之、OVERCURRxZ 需要连接高电平。 如需更多信息、请参阅 TUSB8041A 原理图检查清单、链接如下。

    www.ti.com/.../slla410.pdf