This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221E:外壳温度

Guru**** 2904430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/791405/ts3usb221e-case-temp

器件型号:TS3USB221E

您好、Sirs、

很抱歉打扰你

如标题所示、您能否帮助为  我们提供 TS3USB221ERSER 外壳温度?

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    功率为3.6V x 30 UA =0.1mw
    TJ=TC +(结至顶部参数 x 功率)
    Tc=Tj- 8.2x0.0001w
    因此外壳温度几乎等于结温。