This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于连接 PC 的 HD3SS215EVM

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/791493/hd3ss215evm-for-linking-pc

器件型号:HD3SS215EVM
主题中讨论的其他器件:HD3SS215

你好

我通过 HD3SS215 EVM BD 获得了以下测试结果。

仅对于案例1、它不会显示、因此我想知道我应该 审核什么?

让我知道我 操作时出错了什么、或者 需要检查点?  

-案例1 :电视显示 STB 源4K/2K 60Hz

-案例2:电视显示 PC source 2K/60Hz

-案例3:电视不显示 PC 源4K/60Hz

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是说案例3不起作用? 它是否可以正常工作、PC 源4K/60Hz 直接连接到电视?