This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB213:在 I2C 模式中切换 RSTN

Guru**** 2930290 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB213-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/791527/tusb213-toggle-rstn-in-i2c-mode

器件型号:TUSB213

尊敬的团队:

数据表上有一个说明:

为了使 TUSB213-Q1能够识别对交流和直流升压设置的任何更改、必须切换 RSTn 引脚。 这是因为配置在加电时被锁存、然后输入被忽略。

但现在我的客户正在使用 I2C 模式。 在通过 I2C 更改寄存器值后、它们是否仍需要切换 RSTN?

谢谢你。

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim、

    更改交流和直流升压设置时、I2C 模式不需要复位。 在 GPIO 模式下、引脚仅在复位时采样、因此需要复位。