This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C32:AM26C32IPWR

Guru**** 2530910 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/791236/am26c32-am26c32ipwr

器件型号:AM26C32

大家好、团队、

您能否确认 AM26C32IPWR 的交叉参考 PN 在-40°C 至125°C 或更高温度范围内(而不是-40°C 至85°C)?

请注意、这非常紧急

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muna、

    该器件的温度范围为-40 C 至+125 C、版本为 AM26C32Q。

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:
    上面提到的 PN 中没有一个是温度范围为-40°C 至125°C 或更高的 TSSOP
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没错、AM26C32Q 等温度范围更宽的器件采用 SOIC 封装。 遗憾的是、我们不会在 TSSOP 中提供它们。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢。 我赞赏这一努力