This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DS80PCI402:关于 Linux 驱动程序

Guru**** 2930530 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/790012/linux-ds80pci402-about-linux-driver

器件型号:DS80PCI402

工具/软件:Linux

可能涉及的对象

一位客户考虑通过外部电缆环境将 DS80PCI402应用于扩展的传输距离。 在发布此 quesiton 之前、我先访问 TI 网站。 我没有得到任何合适的材料。

其中一个关于 Linux 驱动程序的问题。 TI 是否提供特定于 DS80PCI402的驱动程序? 如果是、是否存在内核版本依赖性?

感谢您的提前帮助。

此致

Mark Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    分配给合适的人员
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    您能帮您获取有关此 TT 的帮助吗?
    谢谢你
    此致
    Mark Kim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    此器件无需软件驱动程序。  它可通过使用引脚或直接外部 EEPROM 负载的硬件进行配置。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    如果需要、我们还可以根据系统拓扑和通道长度向客户提供建议的设置。

    此致、

    Lee