请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCA9517 主题中讨论的其它部件:PCA9517、、 P82B715、 P82B96
你(们)好。
我想通过 I2C (100kHz)在1m 长的距离内控制从设备,如下所示:
PCA9517是否是一个不错的选择,我是否需要在两侧使用两个部件(一个在板2中,另一个在板4上)?
谢谢你。
圣保罗。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.