This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517:电缆上的 I2C + PCB

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: PCA9517, TCA9517, TCA9517A, P82B715, P82B96

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/790703/tca9517-i2c-over-cable-pcb

器件型号:TCA9517
主题中讨论的其它部件:PCA9517、、 P82B715P82B96

你(们)好。

我想通过 I2C (100kHz)在1m 长的距离内控制从设备,如下所示:  

PCA9517是否是一个不错的选择,我是否需要在两侧使用两个部件(一个在板2中,另一个在板4上)?

谢谢你。

圣保罗。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿 Paulo、

    请问您打算使用什么 Vcc?

    "我是否需要在两侧使用两个部件"
    最好在两侧放置两个电容器、因为它会缓冲 I2C 从设备和主设备的电缆电容/电感。

    有关这一点的担忧是 TCA9517的 B 侧不应连接在一起。 应将应用 A 连接到 A。

    " PCA9517是否是一个好选择"
    我认为 TCA9517A 是此应用的理想选择。

    谢谢、
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    VCC 为3V3。 B 侧向 A 侧向右?

    我还注意到 P82B715可以适合相同的配置、但3V3在建议的运行条件下看起来太低。


    据说 P82B715是一款用于缓冲高达3000nF 的高容性 I 2C 总线系统的器件!


    使用此类电容式总线时的 I2C 频率如何? 它可以达到400kHz 吗?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    " VCC 为3V3。 B 侧向 A 侧向右?"
    B 到 A 是可以的。 但对于电缆传输、我会让两侧都面向电缆。

    "据说 P82B715是一款用于缓冲高达3000nF 的高容性 I 2C 总线系统的器件!"
    它在技术上可以处理3000pF 或3nF。 该器件实际上不是一个缓冲器、因为它会重新驱动信号。

    我们还有 P82B96、它可以处理4000pF 的电容、因此可能适合您的应用。

    我想、如果您以3.3V 和100kHz 的频率运行、TCA9517A 将是一个很好的解决方案。

    "使用此类电容总线时的 I2C 频率如何? 它是否可以达到400kHz?"
    在3000nF (3uF)时、可能无法实现。 在3000pF 或4000pF 下、您可以实现与 P82B96的400kHz 通信。 我认为您在此应用中不需要 P82B96、因为该器件适用于更长的电缆。

    我是否可以知道您正在使用什么应用/终端设备? 我想知道这是否将用于工厂自动化/电网环境。 如果是这样、我们可能需要考虑另一种方法、因为环境中的 EMI 可能是一个问题。 如果是这样、您可能需要使用 I2C 连接到 CAN: www.ti.com/.../TIDA-060013

    谢谢、
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    实际上、我需要在实验室环境中驱动距离 I2C 主设备最大1米的继电器。  

    我将使用 TCA9517A。

    感谢你的帮助。

    圣保罗。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Paulo、

    很高兴为您提供帮助、当您进入项目的原理图/布局阶段时、我可以让它快速查看是否有任何愚蠢的错误/纠正措施。 请随时通过电子邮件将其发送给我、因为这是一个公共论坛。

    -Bobby

    电子邮件:

    duynguyen@ti.com