This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3243E:TX 逻辑电平已更改、不起作用

Guru**** 2931170 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/791426/max3243e-tx-logic-level-changed-and-not-works

器件型号:MAX3243E
主题中讨论的其他器件:MAX3243

您好!

我正在使用 MAX3243将 UART 转换为 RS232。

通常情况下、它可以工作、我可以在 MAX3243 -6[V]的 TX 上进行测量、并且在传输数据时、我可以看到-6到+6 [V]之间的数据(115200bps)。

这太棒了!

但是... 突然,有时我失去了沟通!

我再次测量了 TX (发生故障时)、我看到电压电平为0[V]、当传输的数据在0至4[V]之间变化(在+-6V 时)。 重要的是、波形看起来不错(与之前一样)、但电压电平不同。

更多信息:我将 MAX3243更改为新的、它是相同的(有时工作、有时不工作- 0-4[V]数据的效果相同)

我的问题是:

1.您是否知道 TX 在0到4 [V]之间变化的时间和原因(一般情况下)?  

2.您是否对如何理解故障的原因有任何看法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Idan、您好!

    DOUT 输出端是否施加了任何可能会降低电压的强负载? (当我说"强"时、我的意思是有效电阻低于 RS-232标准最小接收器输入电阻3kOhm。)

    FORCEON/FORCEOFF 和 INVALID 引脚的状态是什么? 我很好奇器件是否可能会意外关闭。

    您是否已了解导致此问题的条件以及可以采取哪些措施来解决此问题(例如、重启电源、断开电缆等)? 或者、问题一旦出现在给定的器件上、是否会永久存在?

    您能否通过在示波器上进行探测来检查 V+和 V-电源轨的运行状况? 在正常条件下以及在故障条件下、最好同时考虑这些因素。 (DOUT 输出电压通常会跟踪 V+和 V-、因此我想知道它们是否也过低、或者输出驱动器结构是否以某种方式引入了压降。)

    此致、
    最大