This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI102:4级输入阈值容差

Guru**** 2925680 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/791366/ds80pci102-4-level-input-threshold-tolerance

器件型号:DS80PCI102

大家好、

DS80PCI102具有4电平输入引脚、数据表中的7.3.1 4电平输入阈值4电平输入配置指南。

典型的4级输入阈值:
•1至2级= 0.2 VIN 或 VDD
•2至3级= 0.5 VIN 或 VDD
•3级至4级= 0.8 VIN 或 VDD

您能告诉我这些阈值的容差吗?
•1级至2级=0.2 +/-? Vin 或 VDD
•级别2至3 = 0.5 +/-? Vin 或 VDD
•3级至4级=0.8 +/-? Vin 或 VDD

此致、

Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koshi、

    阈值容差为~ 10%

    如果您看看3.3V 情况下电平之间的正常电平和阈值。

    3.25V -高电平、1k 至 Vin

    2.64V -阈值(0.8xVin)

    2.20V -浮动电平

    1.65V -阈值(0.5xVin)

    1.09V - R 电平、20K 至 GND

    0.66V -阈值(0.2xVin)

    0.10V - L 电平、1K 至 GND

    此致、

    Lee