This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:SP3077EEN-L

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: THVD1451

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/791591/webench-tools-sp3077een-l

主题中讨论的其他器件:THVD1451

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

   有人帮助我、我在 RS485会话中遇到了问题。 我正在使用 RS485进行通信、能否在正常 UART 通道中连接 RS485。它可以正常工作、也可以不工作。如果它能够进行通信(半双工或全双工)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gobinath、

    是的、通常将 RS-485收发器连接到 UART 端口、以便通过电缆和多个节点扩展通信。 无论通信是半双工还是全双工、实现者都可以选择网络拓扑和收发器。

    请注意、该论坛旨在提供有关 TI 器件和工具的技术支持。 您在帖子中似乎提到了不同制造商的器件型号。 我建议您查看 THVD1451等 TI 解决方案、以便我们能够在您进行设计时继续为您提供支持。 您可以在此处找到我们完整的 RS-485器件产品系列:

    http://www.ti.com/rs485

    此致、
    最大