This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65981:TPS65981是否需要用于 DP/USB3的附加开关?

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65981, HD3SS460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/791232/tps65981-does-tps65981-need-addtional-switch-for-dp-usb3

器件型号:TPS65981
主题中讨论的其他器件: HD3SS460

尊敬的团队

我的客户询问 TPS65981是否需要额外的开关来支持 DP/USB3。

我的客户考虑的另一个开关是 PS8743。

但我的理解是 、TPS65981集成 了 PS8743的功能。

请帮您确认这一点吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    是的、它们将需要一个额外的开关来支持 DP/USB3。 TPS65981具有内置多路复用器、但仅适用于 USB2.0连接(D+/D-)。 下面突出显示的数据表中显示了一个参考图。 您可以尝试推送 HD3SS460的 TI 解决方案或该器件的最新版本。

    希望这能解答您的问题! 如果是、请单击此选项可解决我的问题