This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IO-EXPANDER-EVM:将 IO-EXPANDER-EVM 与 TCA 9555配合使用

Guru**** 2959240 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6424A, IO-EXPANDER-EVM, TCA9535, TCA9555, TMS320F28377S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/791185/io-expander-evm-using-io-expander-evm-with-tca-9555

器件型号:IO-EXPANDER-EVM
主题中讨论的其他器件:TCA6424A、 TCA9535、 TCA9555、 TMS320F28377S

我正在开始开发 IO 扩展器 TCA 9555的应用、该应用控制各种状态 LED 和继电器。 为了开始原型的初始开发、我订购了支持 TCA 9555的 IO-EXPANDER-EVM。 根据用户指南、该模块附带了 TCA6424A 和 TCA9535。

我假设我需要移除 TCA9535并为应用重新填充 TCA9555板。

我的问题是:

1.能否将此模块用作独立的评估板来测试与 TCA9555的 I2C 通信以及输出端口上的响应? 是否可以在不将固件编程到模块的情况下与重新组装的芯片通信?

2.我将使用 TMS320F28377S LaunchPadXL 来开发 I2C 库。 如果需要对固件进行编程、我可以使用此 Launchpad 进行编程吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ruta、

    "我能否将此模块用作独立的评估板来测试与 TCA9555的 I2C 通信和输出端口上的响应?"
    -是的

    "是否可以在不将固件编程到模块上的情况下与重新组装的芯片通信?"
    固件(我假设您正在讨论 hte MSP430)看起来已经被编程为与 TCA9555通信。 您可以在 EVM 用户指南的第10页上看到一个器件选择选项卡、您可以使用该选项卡来选择器件库。

    "我将使用 TMS320F28377S LaunchPadXL 来开发 I2C 库。 如果需要对固件进行编程、我可以使用此 Launchpad 进行编程吗?"
    我怀疑 MSP430的固件将与 TMS320不兼容。 您可能需要开发自己的代码来评估 TCA9555。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。 是的、很抱歉有任何含糊之处。 我说"没有编程固件"是因为我不会使用 MSP430 Launchpad。 我提出这个问题是因为我在第2页的"操作所需的项目"下看到、MSP430 Launchpad 及其建议的固件版本按要求列出。 因此、我询问是否可以将 EVM 作为独立器件使用。