This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410:使用 TFP410创建 HDMI 信号

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/791172/tfp410-use-tfp410-to-create-a-hdmi-signal

器件型号:TFP410

您好!

我们已经使用 TFP410将 RGB 数字信号转换为 DVI 信号。 (替代选项、而不是使用内置 TFT 显示屏)

如果我将带有 DVI 或 HDMI 输入的"PC 显示器"连接到我的设备、则此操作正常。

生成的图片的分辨率为1024*786,像素时钟为66.6MHz (应高于 HDMI 的最小限制)

很不幸、如果我连接"真正的"HDMI 设备(电视、投影机)、我就不会看到任何画面。

问:PC 显示器似乎"理解"DVI/HDMI 信号、"HDMI"设备不理解的原因是什么?

在我们的设备中,我们不通过 I2C 读回显示功能,因为我们假设*ANY*设备可以显示此分辨率(这是否会是一个问题,因为 HDMI-Deice 希望有人读取此数据?)

谢谢你。