This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65176B:SN65176BDR 和 sp3485en-l /TR 兼容性问题

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/791072/sn65176b-sn65176bdr-and-sp3485en-l-tr-compatibility-issues

器件型号:SN65176B

具有5V 和3.3V 电源的 RS485芯片均符合数据表中的 EIA-485标准。 如果两个芯片在一个系统中混用、是否存在兼容性问题?

下图 Ω 了22 μ H / 0603电阻现象常烧坏的原因、电路如下。 系统中有两个模块、分别是模块 A 和模块 B、它们通常将电阻器 R3和 R7烧成红色圆圈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hank、

    这两个器件应该彼此兼容。 是否有可能对总线施加任何应力、例如对电源短路? 电阻器是否在正常运行期间烧坏、或者它是否与加电、连接/断开电缆等事件相关?

    此致、
    最大