This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8042:复位条件下的引脚状态

Guru**** 2659325 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8040A, TUSB8042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1167275/tusb8042-pin-status-under-reset-condition

器件型号:TUSB8042
主题中讨论的其他器件:TUSB8040A

尊敬的团队:

我的客户使用了 TUSB8040A、但现在是 NRND。 然后、他们正在考虑从 TUSB8040A 更改为 TUSB8042、并且他们现在正在检查 TUSB8042的数据表。
他们对复位条件下的引脚状态有疑问。

Q1:当 TUSB8042处于复位状态时、除了 USB 高速线路和 USB SperSpeed 线路外、引脚状态是什么?

在 TUSB8040A 上、所有这些引脚都是 Hi-Z

我期待你的答复。
谢谢你。

此致、  

Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ninomiya-San

    在 TUSB8040A 数据表中、您在哪里可以看到复位条件下的控制引脚处于高阻态? 我希望 TUSB8042也是如此。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David San:

      

    我问了 Ninomiya-San 这个问题。

      

    >在 TUSB8040A 数据表中,您在哪里可以看到复位条件下的控制引脚处于高阻态?

    ->此信息剂量在 TUSB8040A 数据表中没有说明。

      但是、当我过去使用 TUSB8040A 进行开发时、我在复位期间收到了有关 TUSB8040A 端口状态的信息。  

      

    我还有一个问题。

    在复位条件下、TUSB8042是否与 TUSB8040A 功能兼容?  

      

    特别是、我想我想知道 SCL 和 SDA 引脚的状态。 因为我们将在安装 TUSB8042和 EEPROM 时将配置设置写入外部 EEPROM。

     在复位条件下、SCL 和 SDA 引脚是否为高阻态(输入条件)?

      

    此致、  

      

    柳神美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    柳神美

    正确、SCL 和 SDA 在复位期间处于高阻态。

    谢谢

    David