This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS3487:捕获通信量的解决方案、具有通过 McBSP 接口连接的两个 DSP

Guru**** 2895520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1168550/sn65lvds3487-solution-to-capture-the-traffic-b-w-two-dsps-connected-via-mcbsp-interface

器件型号:SN65LVDS3487

您好!

在我们的项目中、两个 DSP 通过 McBSP 接口互连以执行这些功能。 为了验证功能、我们必须捕获这两个 DSP 的流量。

我的建议是在电路板上创建一个测试点 并将信号转换为 LVDS。 LVDS 将由指定的测量器件测量。 请参见下图。

我查看 了 SLLA105 ,上面的解决方案似乎可以正常工作。 请 TI 专家帮助确认解决方案、或提供替代方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     由于 LVDS 驱动器的电源电压使用3.3V、因此应进行电平转换、从而将1.8V 信号更改为3.3V 信号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Chunhua、

     

    可以了。     请参阅如何使用3.3V LVDS 驱动器/接收器+电平转换器支持1.8V 信号、以进一步帮助实施、谢谢。

     

    此致、

    Michael。