This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRSF3223E:生产日期代码问题

Guru**** 2925710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1167707/trsf3223e-date-code-issue

器件型号:TRSF3223E

您好!

请仔细查看我们从 TI store 订购的图片、您是否可以查看数据代码是否可用?

是否有任何文件可以解释芯片存储时间的生产日期代码超时、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    您能否上传包裹中其中一个商品的顶部图片?

    另外-您是否想知道您是否可以订购相同的生产日期代码或此代码是否有效?  

    我们没有面向公众的文档 w.r.t 日期代码可作为您最后一个问题的答案。

    请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    是的、我们需要知道最大值 TI 存储时间、我们的仓库可实现最大的 3年的数据代码、到目前为止、

    因此、请告知此日期代码是否可用、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    我无法选择您收到的器件-如果您有内部 FAE 联系人、我会联系他们以查看是否可以进行组织、因为我没有能力确保您获得所选的生产日期代码。

    最棒的

    Parker Dodson