请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB211 您好、TI 专家、
我的客户认为 TUSB211是他们的新产品。
我们检查了数据表和多个 EVM、发现 D1x 必须短接至 D2x。
是否需要短接 D1x 和 D2x? 如果我们不短接这些引脚、会发生什么情况?
(它们仅使用 USB 2.0高速。)
此致、
Chase
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好 Chase、
TUSB211和其他 USB2转接驱动器不需要断开 DP 和 DM USB 线路的连续性、它们被动地提升 USB 信号。 因此、您可以使 DP 和 DM、或 D1X 和 D2X 保持短路、并将转接驱动器置于这些线路上。 如果这些未短接、则转接驱动器将不会生效。
如果您或您的客户对该转接驱动器或其周围的任何其他问题或疑虑、请告知我。
谢谢、
Ryan