This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617B:禁用器件时、Vcca=3.3V 和 Vccb=0V 是否可以?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9617B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1168651/tca9617b-vcca-3-3v-and-vccb-0v-could-be-ok-when-the-device-is-disabled

器件型号:TCA9617B

您好!

在我客户的应用中、Vcca = Vccb = 3.3V、正常运行期间。
但在不运行期间、Vcca =3.3V 期间 Vccb 可能为0V。
这是可以的吗? TCA9617B 不能损坏?
返回到 Vcca = Vccb = 3.3V 后、TCA9617B 恢复正常工作?

此致、

希拉诺